1、背景:
使用F28027的SPI控制外围的SPI接口器件,SIMO输出数据,SPISTE作为片选。
2、问题:
GPIO19配置为SPISTE功能,编程时试着使用多种设置,但SPISTE脚始终没有控制信号,怎么样设置才能使它达到预期目的?
3、疑问:
SPRUG71B文档中,关于SPI Priority Control Register (SPIPRI)寄存器的STEINV位的说明中有Not available on TMS320x2802x devices,那么,它是代表SPISTE引脚无法使用还是仅为不可以设置极性?
谢谢专家,谢谢各位。
注。
原来使用过F28035,它的SPISTE倒是可以输出片选。