我的程序在F2801上无法运行,找不到复位入口处,请问DSP2801用汇编语言如何编写复位和中断指令,以及CMD文件应如何分配复位地址,我已尝试过很多种方法,CMD文件也修改很多次,还是进入不了复位,请高人指点~
以下是我的一些程序和CMD文件:
ASM程序:
.include "F2801.h"
.globl _c_int0
;***********************************************************
.sect "vectors"
RESVECT
b _c_int0 ;reset interrupt handler
b _c_int1 ;SEQ1INT(ADC)
b phantom ;假中断
b _c_int3 ;PWM1_INT
b phantom
b _c_int5 ;EQEP2_INT
b _c_int6 ;SPIRXINTA (SPI)
.text
_c_int0
CMD文件:
-stack 40h
-heap 100
MEMORY
{
PAGE 0 : PROG : origin = 0x3F4000, length = 0x003FF4
PAGE 1 : VECS : origin = 0x3FFFC0, length = 0x00003E
PAGE 1 : M1RAM : origin = 0x000480, length = 0x000380
}
SECTIONS
{
.text : > PROG, PAGE = 0
.data : > PROG, PAGE = 0
vectors : > VECS, PAGE = 1
.bss : > M1RAM, PAGE = 1
.stack : > M1RAM, PAGE = 1 /* 堆栈-40个单元 */
}