memCopy函数是将指定地址的代码拷贝到目的地址,一般情况下是把flash的代码拷贝到ram内运行,问题是:在flash启动模式的情况下调用memcopy之前没有初始化flash的等待周期什么的啊!怎么实现拷贝的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
memCopy函数是将指定地址的代码拷贝到目的地址,一般情况下是把flash的代码拷贝到ram内运行,问题是:在flash启动模式的情况下调用memcopy之前没有初始化flash的等待周期什么的啊!怎么实现拷贝的呢?
memCopy函数需要访问flash地址啊,需要从flash拷贝代码到ram,难道memCopy函数读取flash的时候是个默认的设置吗?
InitFlash函数对Flash的访问的等待周期等进行设置,主要配置PAGEWAIT,RANDWAIT和OTPWAIT,在对这些寄存器配置之前,都是有默认值的,分别是15、15和32个sysclk,所以没有InitFlash函数并不影响访问Flash空间。谢谢!