This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP28335 SCIA没反应



之前一直用的SCIB和SCIC,都没有问题,收发正常。今天试了一下SCIA,一点反应都没有,初始化是直接用B口的改的,如下:

SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007;      SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0003;      SciaRegs.SCICTL2.all = 0x0003;        SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA = 1;  SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA =1;    SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;       SciaRegs.SCILBAUD = 0x0051;      SciaRegs.SCIFFTX.all = 0xE040;    SciaRegs.SCIFFRX.all = 0x6061;     SciaRegs.SCIFFCT.all = 0x0;     SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;     SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET = 1;  SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023;

发送函数: void scia_send(Uint16 a) {     while(SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST != 0){}     SciaRegs.SCITXBUF = a; }

清中断函数:

void ClearSciaIntFlag() {  SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR = 1;   // Clear Overflow flag  SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;   // Clear Interrupt flag

 PieCtrlRegs.PIEACK.all |= 0x080;       // Issue PIE ack }

中断配置:

PieVectTable.SCIRXINTA = &sciaRxFifoIsr;      IER |= M_INT9;      PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx1 = 1;       // Enable SCIA RE INT

整个A口的配置和B口一样,B口正常,A口没反应,手里的开发板只有BC,看手册A和BC是一样的没有区别,请教下各位,谁知道哪里出问题里,求教!!!

 

 

 

  • TI的串口用起来感觉很麻烦,提供的例程是loopback模式的,关掉loopback后,FIFO收发中断也是不好用。

    给的例程,一改工程名,再编译就是规则错误,改了几个文件路径都不行。麻烦的很啊