This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在做永磁电机的闭环控制 不清楚增益ImeasAGain和和偏置ImeasAOffset 如何计算



电流两相电流通过霍尔传感器转换成电压值 在经过Uout=1.5-5.625*Uin的放大电路转化为0—3v的电压送到dsp的ad 

已知额定电压2A  现在不清楚ImeasAGain和ImeasAOffset如何去计算  请热心的TI大大们给予指点 越详细越好 多谢!!!

  • 求助啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 电流两相电流通过霍尔传感器转换成电压值 在经过Uout=1.5-5.625*Uin的放大电路转化为0—3v的电压送到dsp的ad 已知最大检测电流为20A  现在不清楚ImeasAGain和ImeasAOffset如何去计算 请热心的TI大大们给予指点 越详细越好 多谢!!!

  • 霍尔的输出比列是多少?采样电阻是多少?  按照我的理解,如果预留2倍余量,即40A时最大对应到AD这边为+3.3V,-40A时对应0V,这样Offset一般采用1.65V,增益按照40A(2倍预留)是的输入电压与1.65V的比。

  • 你好 我再说下具体配置 麻烦再看一下 我使用霍尔传感器型号为CSM50LA(电流型,匝数比1:1000),直接检测永磁电机两相的电流。按照最大检测电流为正负20A(瞬时值),霍尔传感器输出最大电流为正负20mA(瞬时值),通过阻值为41.2欧姆的电阻转化为正负0.8V的电压(记为Uin),再设计电压转换电路Uout=1.5+2*Uin,其中Uout为最终送到dsp的AD上的电压(可计算其约为-0.1至+3.1V,大致满足送入AD的输入范围0至3V)。这样最大电流20A对应的输入DSP的电压为3V(此时ad寄存器为0xFFF0),最小的输入电流-20A对应的输入DSP的电压为0V(此时ad寄存器为0x0000)。类比K*x+b=y的线性关系,增益gain(Q13格式)为K,offset(Q15格式)为b,可得一个两元一次方程组,即Gain*0xFFF0/2^13+b=20*2^15,Gain*0x0000/2^13+b=-20*2^15。算得b=-20*2^15=-655360=0xA0000,K=163880=0x28028。最后将K,b分别赋给参数ImeasAGain和ImeasAOffset 。这样不知是否正确,不对的地方还请给予指点。

  • 增益按照40A(2倍预留)时的输入电压与1.65V的比,那不就是3.3/1.65=2,这样对于任何的电路增益都是2。可能是我理解错了,能否在说的详细些呢?多谢!

  • 楼主现在弄明白了吗?我也碰到这个问题了,不过我看你的推理过程中是不是少了一个步骤啊,ad寄存器的值应该要先减去1.5v的值吧,AdcRegs.ADCRESULT0^0x8000这个式子表示,然后才是K*x+b=y,不知道这样是不是正确呢,楼主麻烦指点一下