This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28027串口FIFO收发中断问题



发现发中断函数不停的在调用,估计是SCI配置问题,但对手册研究了半天,没发现问题。TI的手册很费神。
(1)不发数据的时候,Sci_sendTimer1的值不停的在变,加断点也发现不停的在调用发中断函数。这个实在太奇怪了。。
(2)屏蔽掉SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 1;  // Clear SCI Interrupt flag ,发中断函数完全不触发,我在while中发一次数据,也不会触发中断。
        有这行代码,就不停的在触发发中断函数,实际没有发任何数据出来。
(3)FIFO中断收,没有问题。

请TI工程师,帮我看一下。debug在RAM里运行的。

发中断函数
interrupt void SCITXINTA_ISR(void)     // SCI-A
{
  // Insert ISR Code here
  Sci_sendTimer1++;

  SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 1;  // Clear SCI Interrupt flag

  // To receive more interrupts from this PIE group, acknowledge this interrupt
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP9;
}

串口初始化函数:
void InitSci(void)
{
  // Initialize SCI-A:
  SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007;   // 1 stop bit,  No loopback
                                  // No parity,8 char bits,
                                  // async mode, idle-line protocol
  SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0003;  // enable TX, RX, internal SCICLK,
                                  // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
  // Baud config 38400bps
  SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;
  SciaRegs.SCILBAUD = SCI_PRD;

  // FIFO configure enable FIFO
  SciaRegs.SCIFFTX.all = 0xC020;
  SciaRegs.SCIFFRX.all = 0x0021;
  SciaRegs.SCIFFCT.all = 0x00;

  SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023;     // Relinquish SCI from Reset
  SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;
  SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET  = 1;
}

  • 测试发现,v210版本中的例程:scia_loopback_interrupts

    关掉loopback模式后,发送中断函数还是不停在调用,这就很奇怪了??不发数据,为啥FIFO发中断会不停触发,TI工程师给解释一下。

    修改代码:

    void scia_init()

    屏蔽掉//SCI_enableLoopBack(mySci);

  • 现在测试发现:
    关掉FIFO模式,只开通SCICTL2中
    RX/BK INT ENA
    TX INT ENA
    中断,就不会触发,中断收发也是正常的

    看来还是FIFO的配置问题,TI的配置太蛋疼了,超级复杂
    请谁用过FIFO中断收发的兄弟指点一下。


    请TI工程师指点一下

  • FIFO发送中断问题已经解决,大家以后再碰到这个问题,请参考这里。

    TMS320x2802x, 2803x Piccolo Serial Communications Interface (SCI) Reference Guide.pdf
    寄存器SCIFFTX
    5 TXFFIENA Transmit FIFO interrrupt enable
    0 TX FIFO interrupt based on TXFFIVL match (less than or equal to) is disabled
    1 TX FIFO interrupt based on TXFFIVL match (less than or equal to) is enabled.

    而上面TXFFIVL,我设的是0。比如设计成485口,设成0一般用于关断485使能用。
    所以,中断就会不停触发,不是因为发数据。
    而Infineon的片子就只触发1次,这点设计比TI要好。
    Infineon有点类似上升沿触发,TI就是高电平触发,导致TI会持续触发。

    解决办法,要么TXFIVL不要设成0。
    或者,发的时候使能FIFO发中断,发完或不发关闭FIFO发中断。
    SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA = 1;
    1使能,0关闭。