公司买了几套hvkit_rev1p1,里面有F28069M的contorlcard,然后我在刚上手的时候,随便弄了一个程序写进去。因为是软件PFC,已经弄坏一套了,现在不敢贸然上手,来到论坛请教如下问题:
1.如何将contorlcard的程序恢复为出厂状态(直接可以和MOTORWARE GUI连接调试)
2.controlsuite里面的“高压电机控制 + PFC 2.1”里面并没有哪个工程是直接支持28069的,是需要自己移植还是我之前没有找到?移植的话,从哪个项目比较好下手(我的应用是PMSM + 无传感器)
3.motorware中的lab,可否直接在hvkit_rev1p1上面调试