本人用F2801与CPLD协同运作进行产品开发,发现一些题,请老大们指点一二。
当F2801与CPLD同时焊上时发现F2801可以下载程序,但是不能运行,焊下CPLD时发现F2801可以运行,测量发现XRS上电时由低到高电平变换正常,F2801与CPLD有一些管脚是连在一起的。请问F2801还有哪些管脚与上电启动有关?(是不是如F28035一样,GPIO34,GPIO37与启动引导有关?)
另一个问题:
我要用F2801的系统时钟输出作为CPLD的输入信号源来用,可是F2801可正常运行时,并没有时钟信号从XCLKOUT输出,这个引脚的时钟输出我在初始化时就己经配置,如:SysCtrlRegs.XCLK.bit.XCLKOUTDIV=0;,看了一下手册,说:如果XCLKOUTDIV=3时就并闭XCLOUT输出功能,等于0应该是打开输出的。可是用示波器去量66脚,发现没有脉冲输出,只是高电平。不知是什么原因。