现在出现了一个奇怪的问题,tms320f28027的复位脚通过电阻上拉接到3.3V,但是发现连接不上仿真器。用示波器观察发现复位引脚一直在复位,74hz,低电平持续大约60us。求解啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在出现了一个奇怪的问题,tms320f28027的复位脚通过电阻上拉接到3.3V,但是发现连接不上仿真器。用示波器观察发现复位引脚一直在复位,74hz,低电平持续大约60us。求解啊
1) Vdd1.8V外部电容>2.2uf
2) Reset电路是否正常?
3) 请检查 电源3.3V是否稳定
4)检查 晶振是否稳定
5 是否启用了看门狗?
以上是从可能性由高到低的顺序。
你好:
第一条件建议满足了,3.3V电源也是稳定的,晶振也正常工作。
但是问题是仿真器连不上并且Reset一直在复位,两块DSP都是这种情况。还没有烧过程序呢,就是想问下在为烧程序前会因为什么导致DSP自身一直在复位
没有烧写程序,芯片本身就是会复位的,因为看门狗默认使能,且计数溢出后默认复位。
如果确定电源和时钟ok的话,问题应该在于JTAG的连接,请参考数据手册Figure 6-4检查硬件线路,特别是确保TRST,EMU0和EMU1几个引脚的上下拉电阻。
当然也不能排除仿真器的因素,可以尝试使用其它厂家的测试一下。