This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

两片28069复位电路问题



我的板子上使用了两片28069,晶振和JTAG接口都是独立的,复位电路是共用的;

新板子在使用仿真器加载程序到RAM时不能运行(显示仿真器已连接,状态如附件图1),如果点击暂停,则弹出No source available for "0x3ff788" (如图2),而且不能烧录程序到flash;

如果把共用复位电路断开只连接到一个芯片,则都可以正常运行。

请问这是什么原因造成的?

附图.rar
  • 应该是复位信号互相影响,两点:

    1. F28069空片在有电源的情况下是会自动复位的,因为看门狗默认使能;

    2. 复位信号比较特殊,既可以做输出,又可以做输入,而且不需要进行设置。

    那么,当一颗芯片连接时,另一颗没有程序频繁复位,自然也会引起前一颗复位。

    建议可以先断开复位电路,在一颗芯片上烧录flash的程序,然后重新连接回去验证一下。

  • 两个芯片未烧录flash时,复位管脚一直产生复位信号,应该就是这个原因; 按照您的方法,两个芯片都恢复正常,非常感谢!