This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我最近在用28035进行ADC测试,使用官方F2803XILEG_VDC.H 头文件的ADC_MACRO_INIT宏,进行了一些修改如下,用定时器触发ADC转换,使用的是内部参考电压,但现在调试结果是输入低于1.4V电压没有采样值,高于1.4V才开始有采样值(从0开始)例如:输入1.8V,采样到1F5,换算后是0.4V(是把1.4当做起始值吗?),各位高手帮忙看看我的ADC初始化程序是不是错了,谢谢各位了。
#define ADC_MACRO_INIT(ChSel,Trigsel,ACQPS) \
asm(" RPT#100 || NOP"); \
\
AdcRegs.ADCCTL1.all=ADC_RESET_FLAG; \
asm(" NOP "); \
asm(" NOP "); \
\
EALLOW; \
AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBGPWD = 1; /* Power up band gap */ \
\
\
\
AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0; /*选择内部参考电压*/ \
AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFPWD = 1; /* Power up reference */ \
AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDN = 1; /* Power up rest of ADC */ \
AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCENABLE = 1; /* Enable ADC */ \
\
asm(" RPT#100 || NOP"); \
\
AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS= 1; /*ADC转换后把结果锁存在结果寄存器*/ \
AdcRegs.ADCCTL1.bit.TEMPCONV= 0; \
AdcRegs.ADCCTL1.bit.VREFLOCONV = 0; \
\
\
/*AdcRegs.ADCCTL2.bit.CLKDIV2EN = 1; ADC时钟分频 */ \
while(delay_cout >1) { delay_cout--; } /*延时1MS*/ \
\
AdcRegs.SOCPRICTL.bit.RRPOINTER = 1; /*循环指针返回指向SOC1*/ \
\
Eric
你好,谢谢你的答复。
我是直接用电源给ADC输入引脚输入指定值的,输入时我用万用表测MCU的ADC引脚电压值是一致的。
但是低于一定值的电压(例如1.4V)查看CCS的ADC结果寄存器没有数值显示,大于一定电压值才有采样值,但这个采样值不准确。
我刚用了TI228035的ADC例子程序来调试那个电压值又要高于2.4V才有采样值,不知道这个是什么原因?求解答,是不是采样频率问题?还是初始化的问题(不知ADC初始化重点是哪部分,我对延时不是很了解,重置ADC要2个空操作吗?配置完到采样要有1MS延时吗?),问题有点多,请能帮我解答一下,谢谢。
liangheng
liangheng,
先建议你使用controlSUITE中关于ADC的例程
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v127\DSP2803x_examples_ccsv5\adc_soc
先定位一下问题在软件还是在硬件,如果这个例程还存在上述问题,你就把原理图贴上来一起讨论。
Eric
Eric
你好。我用controlSUITE的例程测试是2.3V以上才有采样值,但是用我自己写的定时器触发ADC的程序测试是1.6V以上才有采样值(还有我发现改变定时器的频率那个1.6V的边界有点变化,不知是不是跟ADC的触发频率有关。若有关,关系又是怎么的呢)。这样应该是软件问题吧,但我又不清楚问题在哪?请指点一下,谢谢了。
Eric
谢谢你真诚的解答。
之前的问题解决了,是硬件问题。但现在又有一个问题:没跑程序时上电测试ADC引脚电压正常,但仿真跑程序的时候每个ADC引脚都悬空却有1.1V的电压,给引脚加一个电压测试ADC采样值是正确的,请问这是软件配置问题吗?
衷心感谢你的回答。
Eric
你好,感谢你百忙之中抽空回答我的问题,我还有一点疑问:为什么我没跑程序测时ADC引脚没电压,跑了程序测就有1点多伏的电压?1V的浮动电压是不是有点高,对ADC采样值会不会有影响?
再次衷心感谢你。
liangfeng