This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28035 ADC引脚输入悬空的电压问题



       近期在做一个28035 ADC的调试时,发现板子没程序时悬空的ADC引脚上的电压几乎为0,当但烧上ADC程序后,悬空的ADC引脚上采样到1.2V左右的电压,驱动了的ADC通道悬空时有电压很好理解,但不知道这1.2V的悬空电压正不正确,会不会对ADC采样的精度造成影响,谢谢。

  • 这个值并不是一个可以确定的值,所以就不存在正不正确的说法,建议未使用到的ADC引脚接地处理。

  • 我的AD转换值就很奇怪啊, 我明明输入的是正弦波,有的时候得到的是正弦波被竖着切了一半的形状,有的时候值又很大,达到最大值,而且我在1号接输入,3号也能测到值。。。。。。。。

    还有个问题,那个view--graph 为什么看到的图像跟真实值差距很大。。。。。。。。。