This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ccs4中的Graph 怎么用?



ccs4中的Graph 怎么用?好像无法刷新,显示的内容也不对

sampling rate HZ 有设置要求吗?

 

  • 1. 如果要连续刷新,请选择哪个钟表的图标,Enable Silicon Realtime Refresh, 然后弹出对话框,选择Yes.

    2. 进入到Graph界面,要选择刷新的数组的数据类型,Int16 or Uint16 or Int32 or Uint32等,另外要设置要刷新数组的首地址,可以是数组名或者直接地址也可以。

    3. 设置显示的Graph的长度等。

    4. 在Graph显示界面上,有连续刷新的图标,选上即可连续刷新。

  • 如果数组的数值来自于ADC的采集,则可以讲Sampling Rate设置成 ADC的采样频率。如果不设置,波形应该没问题,但上横轴的数据没有意义。