This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题.
5.4及以上版本可以支持win8
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Windows_8_CCS
谢谢:win7系统支持ccs3.3和 ccs5.2吗?
可以,两个都支持,不过还是用最新版本比较好些吧~
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Vista_with_CCS
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CCStudio_FAQ#Q:_Does_CCSv3.3_support_Windows_7.3F
谢谢kooking 这么爽快回复。我想问一个难一点:
CCS5中 view->script console功能是如何使用的?怎样才能产生.JS格式的文件?
因为我在用 motorware例程时,在expression窗口中调用一个己经建好的.js文件,我想问:如何建这个.JS文件啊?
在e2e中没有相关的说明啊。
没用过,这个可能是可以直接用命令的,命令行进行ccs操作,我记得这个东西通过java的话貌似可以不用打开ccs界面就能进行ccs操作
谢谢你的回复!
另一个问题:您那儿有没有一个motorware的一个完整工程的模板,因为我要做一个独立的工程,可是motorware中的例程所有资源是共享的,不能独立,实际上我们要一个完整的工程才能在实际中应用,如果新建一个工程要花很长的时间去添加各种资源,要反复的编译。