各位TI的工程师们,你们好!
我最近在做28035控制ACI,参考HVACI_Sensorless_PFC例程进行修改,使用的交流电机功率是0 --700W。准备上电机测试,还有一些例程的参数设置及模块不了解,希望大家能帮我解答一下。
1、我知道idref是磁通分量变量,例程初始值是_IQ(0.1);,不知道这个依据是什么,设为什么值比较好?如果我换了别的电机是不是需要修改呢?
2、我看那个PI模块有一些变量需要另外赋值:
pi_spd.Kp = _IQ(2.0);
pi_spd.Ki = _IQ(T * SpeedLoopPrescaler / 0.5);
pi_spd.Umax = _IQ(0.95);
pi_spd.Umin = _IQ(-0.95);
不知道这几个值跟电机有没有关系,换了其他电机需不需要改?如果需要修改要怎么修改?
3、刚开机ADC需要偏移测量到1.65V的电压范围
// DC offset measurement for ADC
if (IsrTicker >= 5000) {
offsetA = _IQmpy(K1,offsetA) + _IQmpy(K2,_IQ12toIQ(AdcResult.ADCRESULT1)); //Phase A offset
offsetB = _IQmpy(K1,offsetB) + _IQmpy(K2,_IQ12toIQ(AdcResult.ADCRESULT2)); //Phase B offset
offsetC = _IQmpy(K1,offsetC) + _IQmpy(K2,_IQ12toIQ(AdcResult.ADCRESULT3)); //Phase C offset
}
现在我这部分的采样电路基本和例程一样,只是电机变了,不知道K1,K2系数需要改变吗?
4、还有下面的这段代码是说电流环运行次数是速度环的10倍,为什么要这么设?10倍是按照电机的运行状况来设的吗?
if (SpeedLoopCount == SpeedLoopPrescaler) {
pi_spd.Ref = rc1.SetpointValue;
pi_spd.Fbk = se1.WrHat;
PI_MACRO(pi_spd)
SpeedLoopCount = 1;
} else
SpeedLoopCount++;
5、不知在这个例子中的这些PI,PARK,CLAREK,PHASEVOLT ,ACI_FE。ACI_SE模块,如果电机改变了,有哪些部分需要改变或者增加减少的?
问题有点多,第一次接触这个不是很懂,有些模块看了也不是很懂,希望各位大牛能帮下小弟,而且快要上电机了,我怕弄不清楚烧坏电机。在这里先感谢大家了。