This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335 XINTF相关问题

我现在正在做28335的并行数据总线,有几个问题我想咨询下:

  1. 现在的28335的xintf,分为3个区域,zone0,zone6和zone7;我在使用过程中,如果只使用zone0,是不是可以使用比较少的地址总线?如果可以的话,应该使用多少位地址总线?
  2. 如果我现在只使用zone0存储空间,那么在DSP与CPLD做并行总线通信时,需要多少个IO口,才能满足总线通信需求?

 

  • 1)用多少地址总线取决于你外部扩的区域有多大,如果只有一个16位,即使一根地址线也可以;需要寻址的空间大了,相应的地址总线数量也要增加。

    2)总线的IO口的数量,包括地址总线(取决于外扩大小),数据总线(16位数据传输或32位数据传输),CS,RD,WE0(32位还有WE1)。

  • 难道不需要 XREADY 和XCLKOUT这两个线么?

  • XREADY可以用也可以不用,它的作用告诉DSP可以进行总线访问,对于CPLD而言可以通过别的IO口实现,个人觉得这个脚是为了用在多口RAM中,防止多块DSP访问冲突的.

    个人觉得XCLKOUT不用对总线操作没有什么影响的,我在用DSP扩FPGA的时候没有连这个脚,总线操作也能实现。

  • 哦 谢谢了!