1.28075的ADC通道,手册上写的是有16个。但为何在后文的结构图中却出现了17个可使用的ADC通道呢?(如下图所示)
2.按照手册中的说明,adc模块共有16分ADC通道,对应着16个SOC
然而在使用的时候,adc模块是分组进行配置的(分为a、b、d三组)
以下图为例
可以看到,在adca组里,可以按照soc0、soc1的顺序来进行配置;在adcb组里,也可以按照soc0、soc1的顺序来配置
这里怎么理解呢?a组和b组的soc0是不同的吗?对于adca,可以使用的soc又有哪些呢,是和adca的通道对应吗?比如说adca组里有6个转换通道,那么adca组里可以拿来配置的soc序号就是从0~5,和adca的通道数目保持一致?