This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电机驱动、InstaSPIN的一些咨询



项目需要用到大量电机,功率400W到800W之间,最高5000转/min,自己做电机驱动器。

 

不知道用什么芯片好。F2833X,C2834X,F2806X哪个好?或者有别的推荐的吗?

 

看到TI新出的算法InstaSPIN,这个算法主要针对小型低速电机吗?针对无传感器的的低精度电机?

我们的电机都自带编码器、霍尔信号。电机用于车载的一些机械手等方面。

期待TI的工程师回答下,谢谢。

  • 您好!

    如果有传感器的话,用2806x或者2803x或者2802x都是可以的!还得根据您的项目对其他外设的需求来定。

    InstaSpin不仅仅针对小型低速电机,优势是在无传感器应用,角度估算很准,。