你好:
ControlSuit里面的两个例程Example_28035xClaAdc和Example_28035xClaAdcFir,都进不了对应的cla1_isr(void)中断,在中断里面读取不了AdcResult.ADCRESULT1的值,但是通过调试可以明显看到这个值是在随外设的变化而变化的,而Example_28035xClaAdcFir里面的AdcBuf[SampleCount]一直为0。请问是需要什么特别的设置还是我读取的方式不对?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
ControlSuit里面的两个例程Example_28035xClaAdc和Example_28035xClaAdcFir,都进不了对应的cla1_isr(void)中断,在中断里面读取不了AdcResult.ADCRESULT1的值,但是通过调试可以明显看到这个值是在随外设的变化而变化的,而Example_28035xClaAdcFir里面的AdcBuf[SampleCount]一直为0。请问是需要什么特别的设置还是我读取的方式不对?
非常感谢您的回答,现在使用例程是可以进中断了,而且自己移植了一个完全一样的工程,也可以进中断,但是并不是一直都能进,有时候却进不了,程序完全没动过,不知道是什么情况。看了CLA的英文手册,感觉还是不会使用,有没有相关的中文的资料或是操作手册,比如说您说的连接CLA,load sysbol到CLA,run CPU,再RUN Cla,这个我不是这样操作的,我是进入Debug模式后,在CLA_isr里面设置断点,然后点击全速运行,如果不能停在断点处,手动停止后,观察ADC寄存器的结果,发现结果有数据,但是这个值没有传出去,也就是中断没有进去。可能我的操作方法有误,如果有更详细的中文操作文档,将不甚感激!