This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于SpinTAC Motion Control Suite



关于InstaSPIN想问几个问题:

1)F28069M ROM里的 SpinTAC Motion Control Suite 的主要功能是什么?是不是在PMSM电机和ACI电机都可以用SpinTAC Motion Control Suite?

2)没有 SpinTAC Motion Control Suite 的 InstaSPI-FOC 和带 SpinTAC Motion Control Suite 的 InstaSPIN-MOTION 在电机控制上有什么不同,看TI的资料和视频

     上说 SpinTAC Motion Control Suite 对电机的自动调优功能,在FOC的控制算法上User_IqRef、User_IdRef 是需要用户根据实际的负载调试来调节这两个

    参数的,是不是说如果用了 SpinTAC Motion Control Suite 这个控制单元就会自动的对User_IqRef、User_IdRef 调整,而不需要用户再根据实际的负载调试来

   调整呢?看了 TI 的视频上是说这个过程是自动调整调优的,只需要5、6分钟的时间,省去了之前需要的漫长的调试时间。但我还想确定下是不是这样的。

谢谢。

 

  • fuxin,

    1, motion 用在动态速度控制,位置控制具有很好的鲁棒性,且使用一个参数就可以调节系统。支持PMSM和ACI电机。

    2,InstaSPIN FOC是一个无传感的FOC方案,实现转速控制。使用Motion可以使用一个参数,就可以控制速度环和转矩环的参数正定。

    Eric