专家您好:
我用的是F2801,想对芯片的FLASH进行读写操作,想咨询下:
每次写FLASH之前都必须要擦整个块区吗?还是说只要最先开始擦一次就好了。
我想在同一个块区里面进行三重数据备份,那是不是只要最先擦一次就好了?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家您好:
我用的是F2801,想对芯片的FLASH进行读写操作,想咨询下:
每次写FLASH之前都必须要擦整个块区吗?还是说只要最先开始擦一次就好了。
我想在同一个块区里面进行三重数据备份,那是不是只要最先擦一次就好了?
谢谢
专家,您好:
我在CMD文件中进行了这样的分配:
UNION : RUN = RAML0
{
ramfuncs : LOAD = FLASHD,
RUN = RAML0,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart),
PAGE = 0
Flash28_API:
{
/*
-lFlash2801_API_V302.lib(.econst)
-lFlash2801_API_V302.lib(.text)
-lFlash2801_API_V302.lib (.cinit)
*/
-lFlash2801_API_V302.lib
}
LOAD = FLASHC,
LOAD_START(_Flash28_API_LoadStart),
LOAD_END(_Flash28_API_LoadEnd),
RUN_START(_Flash28_API_RunStart),
PAGE = 0
}
编译后出现如下的警告:
>> warning: run address of member ramfuncs of UNION_1 ignored
>> warning: load address of uninitialized member Flash28_API of UNION_1 ignored
我在map文件中看过,RAML0和FLASHD和FLASHC都有剩余的空间。
这两个警告要不要紧?
谢谢