This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28026 FLASH的烧写

我在TI网站上下载的程序,sprc832 “2802x CC++ Header Files and Peripheral Examples .zip”

A:安装后,将CCS3.3里面的28026的FLASH的例程导入CCS4,可以烧写到DSP里面。没有问题,程序能正常运行。

B:但是肯定要自己建立文件夹以方便项目维护,所以自己拷贝了整个工程文件夹,并且将例程中的快捷连接的C文件,ASM,cmd等文件也拷入。就会把DSP烧坏。

如果烧写了A,再烧写B,再烧写A的时候同样出问题,且出的问题都一样。也就是说只要烧写B,就会把DSP烧坏。下面是A,B,A顺序下的最后图。现在我已经搞坏了好几个DSP了,晕啊。

我估计是烧到了密码区了,但是,我是完全拷贝文件夹后,且把链接变成了真实的文件。并且编译的结果一样都是“code branch”的警告提示而已。

并且我烧写和移植RAM的例程没有任何的问题啊。