在InstaSPIN的文档上看到Number of Shunt Resistors的问题,文档上说如果只用到两个电流采样通道的话。需要在这里将 “3” 改位 “2”
//! \brief Defines the number of current sensors used
#define USER_NUM_CURRENT_SENSORS (3)
现在我做的板子上由于有一个采样通道不正常了,所以打算用两个通道的电流采样,在程序上把上面的 “3” 改为 “2” ,还有把不正常的那个ADC采样通道禁掉了。
1)不知道这样修改对不对?
2)除了修改这些程序上还需要修改的地方吗?
3)三个通道和两个通道采样有什么不同呢?
谢谢。