This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教28335上电容易跑死分析



Hi,

 请教坛子里的大牛。

我现在有一个bootloader,上电初始化的时候,我先给zone0的某个地址写了一个数值。然后再对GPIO和xintf进行初始化。

就是这种情况,在上电较快的时候容易跑死。但是通过示波器抓取数据总线、地址总线和读写控制信号,都没有写的操作。

然后我把这个写的操作去掉,在上电的时候就不会跑死。反复上电断电,快速上电都无法复现。

我的问题是:

1)未初始化GPIO即对IO操作,是否存在风险?

2)GPIO的初始状态是什么,输入还是输出,高电平还是低电平?

十分感谢!