你好,请教一下,我在设计一款电源是采用的TMS320F28016在启动时常有程序跑飞的情况。是何原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,请教一下,我在设计一款电源是采用的TMS320F28016在启动时常有程序跑飞的情况。是何原因?
您好!
请问跑飞到哪里了?
执行哪些语句之后跑飞了?
因为跑飞,是一个很宽广的概念。
建议您带着仿真器,将程序烧写到Flash中,用Load Symobl进行调试,看看程序跑到什么地方跑飞了。
是Stack不够用?还是执行到illegal ISR中了?
另外,先关闭看门狗,待程序完全OK之后,再开。
硬件方面,看看Reset和时钟是否有问题。
Jones你好,Reset 和时钟都正常。现象为端口都失控,如上电时,风扇的控制是pwm,但此时完全是一个高电平。其他端口亦然。感觉是电源的问题,不知启动时芯片有什么特殊要求?原来程序执行是正常的,但在改变电源后出问题(辅助电源)。
什么是辅助电源? 你能测试一下,电源的电压正常么?拿示波器测量以下电源的输出电压的波形。
电源的输出电流能力够么? 3.3V和1.8V的电流。
你好,电压值都是正常的,波形也正常。就是XCLKOUT脚输出地时钟不正常。
“地”的噪声有多大?
晶振是否正常输出?测量晶振的波形是否正常。
或者就是您改了PCB之后的布线问题。
上电时XCLKOUT可输出60M,待复位信号生效后,就变成晶振的频率20M。是否启动时需要更大的电流,导致此问题?谢谢!
你的电源的3.3v和1.8v的电流输出能力有多少?
请参考TI DataSheet中对电流的要求进行电源选型。
我感觉是PLL没有正确启动,就没有倍频。
是所有芯片都是这样?还是仅此一片?----我要确定是普遍性
电源的电流输出能力是否正常?----我要确定是否是Reset之后,再开外设时钟,启动外设功能时,电流不够。
你好,发生的概率较高(约3/10),Reset之后,XCLKOUT输出正常,但瞬间XCLKOUT的输出就不正常,变为晶振的频率。
您电源的电流输出能力有多少?
1.8V=?A
3.3V=?A
所以是有些芯片会出问题,有些没问题。
如果您排除了晶振、电源电压和电流输出能力,reset信号的原因。
请联系当地的TI代理商,找到TI原厂的质量部门,进行质量分析。
但我仍旧感觉不是芯片本身的问题,跟电源的关系比较大。
仔细检查下,发现问题可能出在1.8V内核电压上,启动时只有1.78V。估计是辅助电源变压器带载能力不够,待改进变压器后看结果。