专家您好:
我用的是TMS320F28035芯片,想用它的CLA 功能。
现在我用的是controlsuit里面的2803x的例程,然后用的是CCS5.3。
我按照TI官网上的CLA_C_Complie视频教程步骤,点击RUN---connect target ,显示已经连接CLA成功,然后在-----load symbol-----browse project 后,却找不到文件,之后debug CLA失败。
不知道问题出在哪里?
我的问题是:
1.C28XX_CPU与CLA应该是烧写同一个out文件吧?因为工程编译成功后,只有一个输出的out文件。
2.我在连接C28XX_CPU成功后,烧写、调试代码的功能是正常的。。就是连接CLA后,选择load symboll-----browse project 选项,出来不了视频中的文件
急!!
谢谢