This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335 XINTF 外扩RAM



我想利用28335的XINTF外扩RAM,除了配置XINTF模块以外,CMD文件需要怎样配置,FLASH CMD和RAM CMD是否相同。如果存数大量变量怎样改写CMD,如果想将程序放在外扩RAM里跑,CMD应该怎样改写,此时程序能否挂断点单步调试........

是否有正确操作XINTF以及相关正确改写CMD的参考和手册?

多谢

  • 我没有试过将程序放在外部RAM里面运行,但是我这里给一下思路,你可以尝试下是否可行:

    首先,你的程序肯定是放在FLASH中的,因此,你应该使用FLASH CMD来进行修改,你要在外部RAM中开辟一段program memory,用以存放一些程序段(比如EXRAM:origin=0x1000000,length=0x010000),接着,你将某些段定义为比如:LOAD=FLASHA,RUN=EXRAM,那么这些段中的程序应该就会在外部RAM中运行了。