This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用F28069的FFT例程时编译错误,找不到文件。

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

在使用CCS5编译RT-ShineFIRFFT32例程,提示找不到F2806X_common,F2806X_headers,F2806X_SupportHeaders三个文件夹,但是工程的Include Options 里面已经添加了相对路径。请问是怎么回事,另外这个例程要能正常在CCS5运行的话需要设置什么?

补充:

后来使用笨办法,直接指定绝对路径,至少编译通过了,但是目前为止例程还是没有运行起来,可以进去Debug但是一运行以后暂停就报错。

28069编译.doc
  • Right click on the project,Build Options,C2000 Compiler,Include Options,Add dir to #include search path to check whether the path is the same as mine.

  • 谢谢专家的回应,但是图片太小,实在是看不清,我在导入RT-ShineFIRFFT32这个例程的时候它就是这样设置的:

    "${CG_TOOL_ROOT}/include"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/Libraries/FixedPointLib_include}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/Libraries/FPU_include}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/F2806x_SupportHeaders}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/F2806x_common/include}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/Commros}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/F2806x_headers/include}"

    而且我还发现一个更奇怪的问题,我听从FAE的建议换了一台笔记本(win7 64位)使用CCS4来运行该例程,但是导入例程以后双击工程会出现错误对话框:

    An error has occurred.See error log for more details.

    另外要说明的是这两个版本我运行闪灯程序都是好的。

  • "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/Libraries/FixedPointLib_include}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/Libraries/FPU_include}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/F2806x_SupportHeaders}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/F2806x_common/include}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/Commros}"

    "${workspace_loc:/RT-SineFIRFFT32/F2806x_headers/include}"

    这些东西应该在workspace下都没有。

    我的意思是:您在打开/导入一个工程的时候,不要选择“Copy projects into workspace”, 否则工程里面的相对路径就会到你的workspace下面找其他的库和.h文件。

    而不选择此选项,就保持了工程在原始路径不变,就可以找到。

    因此你上面的都是在workspace下 找不到,但是在原始位置有的东西。

  • 重装了CCS5和controlSUITE,Workspace设置为D:\CCSworkspacev5(不设打不开),打开CCS5,导入现有工程但导入的工程仍有问题,难道是我的例程本身就有问题?(参见附件)

     

    28069编译.doc
  • 打开一个例程如此艰难,实在是无语。

  • 你的那个工程以前是在CCS3.3下写的。你的这些错误都是库或者.h文件找不到。

    你尝试用一下 倒入Legacy CCS3.3的工程,而不是倒入CCS已经存在的Elips工程。

  • 非常感谢专家的耐心解答,但是我记得CCS3.3是不支持F28069的,而且该例程的配套软件是CCS4.24。我也尝试了使用导入CCS3.3程序,但是找不到相应的工程文件。

  • CCS3.3是不支持F28069.

    关于CCS4.2上的历程,TI有很多。

    建议您要到controlsuite上下载。

    www.ti.com/controlsuite

    现在之后,在device_support文件夹下,有F28069的所有历程。

  • 虽不完美,还是非常感谢。我自己再试试吧。

  • 建议您先把controlsuite软件下载下来,您就会觉得完美了。

    在安装过程中,如果出现错误,你就直接Retry就行。