各位大侠:
我使用28069外接有源晶振代码如下:
void ExtOscSel (void) {
EALLOW;
SysCtrlRegs.XCLK.bit.XCLKINSEL = 1; // 1-GPIO19 = XCLKIN, 0-GPIO38 = XCLKIN
SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XTALOSCOFF = 1; // Turn on XTALOSC
SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XCLKINOFF = 0; // Turn on XCLKIN
SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.OSCCLKSRC2SEL = 0; // Switch to external clock
SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.OSCCLKSRCSEL = 1; // Switch from INTOSC1 to INTOSC2/ext clk
SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.WDCLKSRCSEL = 1; // Switch Watchdog Clk Src to external clock
SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.INTOSC2OFF = 1; // Turn off INTOSC2
SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.INTOSC1OFF = 1; // Turn off INTOSC1
EDIS;
}
晶振接在GPIO38可以运行正常,但是不管如何修改SysCtrlRegs.XCLK.bit.XCLKINSEL = 0/1;
晶振接GPIO19都不行,好像是 SysCtrlRegs.XCLK.bit.XCLKINSEL = 0/1; 没有生效。
GPIO19未作任何软件设置,也没有上拉下拉。
请各位尽快回复,不胜感谢!