我在运行Controlsuite\TMS320F28069 \ LEDBLINK程序时,无法连续运行;现象如下,请各位帮忙分析,十分感谢
1 用单步运行的方式可以运行到 for(; ;),等待Timer0中断,再用右击中断第一行,选择“run to line”, 有时就能进入中断,有时无法进入
2 当能用上述方式进入中断后,点击"run",就可以运行,但复位后重新开始,程序还是不能"run"
3 复位后设置断点,发现当运行到initPievect的时候,把断点设置在下面程序段的后面时;"run"后程序又跳回之前的行,无法往下进行
for(i=0;i<125;i++)
{*Dest++=*Source++;
}