看到资料2812启动过程是这样的:
1:上电运行时根据MP/MC引脚的状态决定是从片外的3fffc0处读取复位向量或者时从片内的rom的3fffc0处读取复位向量。MC方式下从片内读取,MP方式下从片外读取。
2:一般我们用的是MC方式,即从片内读取复位向量,在片内的rom 3fffc0处有一个地址为3ffc00。
3:复位后处理器从3fffc0处读取3ffc00这个地址,所以程序从3ffc00处开始执行
4:3ffc00处开始的就是initboot过程吧,根据IO管教的状态判断该进入那一种引导方式
5:在SCITXA引脚为高电平时就是flash boot方式,此时置PC=3F7FF6
6:在片内flash的3F7FF6和3F7FF7处有一个跳转指令,该跳转指令就是LB _c_int00
7:执行这个跳转指令后程序就开始运行c_int00这个函数了
8:这个函数就是建立一个c程序的运行环境,等建立完c运行环境后c_int00调用main函数
9:main函数开始就是我们自己编写的应用程序了。
请问这样的过程描述正确么?
外设的中断是不是在任何启动模式后,都只有通过PIE才能处理么? PIE的中断向量表是在用户程序里COPY进去的么? 如果不COPY中断向量表,但有使用了外设中断,那将出现什么情况.跑飞么?