This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要一款DSP 的PWM 可以移相 类似于模拟器件UC3875的移相功能 能通过寄存器的值或DSP的外部引脚 来改变移相角度 希望专家帮忙推荐 项目急!
您可以访问网页:
www.ti.com/c2000tools
或者下载资料软件:
www.ti.com/controlsuite
去下载C2000的HV PSFB的方案。
Control suite 上软件源码,PCB,SCH,全部都有,连加工Gerber都有。
应该很全了吧?我给您提供的链接,您下载了么?
其实公开出来的资料已经很全了,下载了controSUITE后,在路径...\controlSUITE\development_kits\HVPSFB下有控制部分的硬件原理图和软件源程序,以及GUI软件,而且600W PSFB的评估板的功率设计详细步骤可以在下面这个pdf文档中找到 www.ti.com/.../sluu421a.pdf
C2000系列特别是最新的产品全部都支持移相功能,甚至高精度移相功能,而且成本低廉。
具体到选择哪一颗芯片,我相信除了移相功能外,你还有其它需求,而这才是决定哪颗芯片的关键因素。
同意Jones和Adrian的说法,很多资料确实在网站上都提供了,而且有详细的文档,他们也提供了具体的链接。
对于设计产品来说,我相信这些文档对你也是有很大帮助的,所以建议还是可以看一下,然后针对里面具体的问题,我们可以更深入地交流,毕竟TI只是提供参考方案而不是终端产品。