This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335的AQCTLA有一点疑问

当向上计数时,AQCTLA的PRD和ZRO实际上是一个点,配置的时候AQCTLA.PRD和AQCTLA.ZRO是不是要配置成完全一样的,如果配置的不同,会出现什么结果?

  • XianPing,

    PRD和ZRO其实还是有差一个计数的。

    可以只使用其中之一就可以了,另外一个可以保持默认,即当这个事件来了PWM不动作。如果配置不同,就是说在PWM会在一个计数时间动作两次。

    Eric

  • 多谢。还有一点,当时基配置成向上计数,永远也不会出现CAD的情况,我理解的对吗?这时,如果配置了CAD,应该不会受影响,当然,不会去配置,只是为理解。

  • xianping,

    你的理解是对的。只有事件发生,配置的动作才会生效。

    Eric