电机不动的时候DC BUS电压300V,CTRL_State_offline状态进行电压偏置的计算,得出是150V.
但电机动了以后DC BUS电压280V,送入观测算法的相电压是减掉偏置后的电压。
如果这时候0矢量,那电压就是280/2-150=-10V,而不是0V.控制会不会有问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电机不动的时候DC BUS电压300V,CTRL_State_offline状态进行电压偏置的计算,得出是150V.
但电机动了以后DC BUS电压280V,送入观测算法的相电压是减掉偏置后的电压。
如果这时候0矢量,那电压就是280/2-150=-10V,而不是0V.控制会不会有问题?
你好,请问你测出来的电机参数能正常运转电机吗?我也在测电机参数,总是测的不对。能够提点我一下吗?你的电压、电流参数是怎么设的?
谢谢!
哈哈,我还没有买这套开发套件,之前想买699刀的那个,但公司购买部门回复不能买,需要什么出口许可证,挺烦,当时忙也就没去搞了。
你和哪个代理商买的?现在倒可以买个28027F的launch pad。
你电机是SPM还是IPM,现在的算法还不支持IPM的辨识,这点挺郁闷的。
我看了文档后,觉得很简单啊,主要是空载这个条件搞好,应该很好搞啊。实际不好用吗?