Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
我有一个 TI 原装的 F28035 controlCard,版本号1.3,搭配XDS100V1仿真器。又有一个国产的F28035核心板,搭配XDS100V2仿真器。
然后,我用TI 的control suite 的一个例程,就是DRV8412评估板的GUI例程,修改成我自己的项目。
现在的问题是,我自己的项目用flash方式无法写入到那块国产核心板上。但是,我的项目可以写入TI原装的control card,而且TI的例程也能写入那块国产板,我的项目用RAM模式也能写入国产板,可以证明我的项目和国产板都是没问题的,就是我的项目老是无法写入国产板。
问题表现为,写入时,erase 和 load 两个弹出窗口的进度条都没有进度显示,停顿了一下,就弹出一个窗口,说“Load program Error”,控台的红色字体显示
C28xx: Flash operation timed out waiting for the algorithm to complete. Operation cancelled.
C28xx: GEL: File: D:\git\Motor01\motorX\F2803x_FLASH\DRV8412GUI.out: Load failed.
请教一下,究竟有什么可能会导致这样的问题?