This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想问下F28M35的复用数据地址线是如何连接32MB的SDRAM的?
是和M3那一侧链接的,有个叫EPI的接口。
我实际上想问是否要外加373之类的芯片去分离得到地址线?
不需要的,地址总线与数据总线是单独的,分开的。
不需要?那这是甚么意思?
难道这些EP0S0~EP0S14直接同时连至SDRAM的A0~A14和D0~D14吗?应该怎样连?
没看见有支持SDRAM的分离的地址数据线啊?
不需要分离,地址和数据是复用的 ,目的就是为了减少pin脚的使用。数据和地址发送的时候通过控制引脚和内部SDRAM状态机进行自动切换。