1.datasheet上写着f2837xD的RAM为168k-204k,但我根据memory map中算了下好像是168k,想问下剩余的36kRAM如何获得?
2.M0/M1/D0/D1这四个区域均为各自cup专属的片内RAM,但在datasheet并没有写出cpu1和cpu2各占用多少,平分?还是说使用是可以自己分配,比如cpu1使用了A,cpu2使用的是补集?假设只用单核,这四个专属去最大能用到多少?抑或是在哪些地方我忽略了,我看的是spruhm8和sprs880两份材料。
3.LSx寄存器也是同样的问题。
忘高手帮忙,谢谢