Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
关于CAN滤波这块,想请教下
1.手册中下图这个结构体是什么意思?这个并不是寄存器的配置位对吧?如何能将其中的位和具体寄存器对应上呢?比如说MsgVal,具体在哪个寄存器来设置其为0或者1呢?

2.关于Mask的使用。
我的理解是首先需要使能Mask功能,也就是在上面表格中需要设置UMask位为1才行,其次还需要根据MSGID的位数(11位或者29位)来设置相应的滤波配置位。
比如说发送出来的MSGID为0X0003(即最后两位为1)和0X0007(即最后三位为1)
如果不使能Mask功能,那么即使将CAN网络节点的CAN_setupMessageObject()函数的第三个输入参数配置为0X0003,该节点也依然会同时受到MSGID为0X0003和0X0007的两个报文信息,因为此时的Mask功能未使能,因此设置的接受报文ID数据(0X0003)是没有用的信息,不知道这种理解方式是否正确?
TI目前给的例程都是单发单收,但是接收端是设置了明确的MSGID(和发送的MSGID保持一致)。不太明白这种情况下接收端能接收到数据,是因为设置了不使用Mask功能,还是因为发送接收的MSGID是一致的。
在上面的例子中,如果只想要接受0X0003这个MSGID的数据,那么接收端是否应该配置接收MSGID信息为0X0003,并且要使能Mask、设置msgIDMask为全0XFFFFFFFF?
目前理解是,如果想要让接收节点的某一位严格匹配其MSGID中的相应位,那么就必须要使能Mask且相应位必须设置为1,不知是否正确?
3.目前TI例程里在对CAN进行配置的时候,主要是用到了CAN_setupMessageObject()函数,但在哪里能体现是否有使能Mask功能呢?