This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电机开发套件购买咨询



 大家好,请问 DRV8312-69M-KIT电机开发套件的两个问题

1. DRV8312-69M-KIT电机开发套件是否含有“带传感器(sensored)”控制方式

2. 开发套件组成里写到有“1 NEMA17 BLDC/PMSM 55W Motor”,那最后给客户的究竟是无刷直流还是永磁同步呢,还是客户可以选择呢?

 

谢谢指导!

  • 楼主你好!

    配套的是BLDC无刷直流机。至于驱动方式方面,用BLDC方式和永磁同步方式都可以驱动。

  • 请问套件里带的FOC示例程序里

    (1)采用的是BLDC的梯形波控制算法,还是PMSM的正弦波控制算法呢?

    (2)示例中采用的PMSM无传感器方法,对PMSM是凸极还是隐极电机是否有要求呢?

    (3)是否带有相应的MATLAB等仿真软件的程序呢?

    谢谢您

  • 请问套件里带的FOC示例程序里

    (1)采用的是BLDC的梯形波控制算法,还是PMSM的正弦波控制算法呢?

    FOC是正弦控制。

    (2)示例中采用的PMSM无传感器方法,对PMSM是凸极还是隐极电机是否有要求呢?

    无要求。

    (3)是否带有相应的MATLAB等仿真软件的程序呢?

    没有。