各位大牛,我长话短说了:28335芯片,CCSv4环境下,连了两个浮点函数库rts2800_fpu32_fast_supplement.lib和rts2800_fpu32.lib,前者优先,根据要求浮点支持也已打开。
通过调试,可以确认函数库应该是连接正常的,编译无错误,计算结果也都正确,但发现调用rts2800_fpu32_fast_supplement.lib里的其他函数时,比如sin,cos等计算时,计算速度较快,通过ccs里的clock功能查看,就几十个时钟周期,符合rts2800_fpu32_fast_supplement.lib说明文档里对各函数计算时间的描述。
唯独sqrt及isqrt两个涉及开方的函数,计算很慢,通过ccs的clock功能查看,需要790个时钟周期左右,而说明里明确说sqrt函数的计算时长是28个周期,相差几十倍!!!
整了好几天一直没发现问题在哪儿,请各位大牛指点,谢谢!