This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
新型 TMDSIACLEDCOMKIT LED 照明套件的特性包括:
- 完整的参考设计和软件,可为开发AC供电的智能照明产品提供差异化平台
- 具备远程连接功能的 0-250瓦 6通道数字AC/DC电源及照明控制
- 电力线通信(PLC)*、DALI以及DMX512通信
- 理想适用于街道、户外、商业、工业及舞台照明等应用领域
* 要求使用 Piccolo F2803x PLC 附加套件 (TMDSPLCMODA-P3X),需要单独购买
您好!请到下面找个网址购买,谢谢!
你点击上面的立即购买,两个模块都要购买。一个是基板,一个是PLC 模块。如果不用PLC的话,可以只购买第一个KIT