你好:
我想购买你们的高压电机控制和PFC开发套件,型号是TMDSHVMTRPFCKIT,电机是PMSM,有几个问题需要咨询:
1.套件包括控制卡(F28335,F28035可选),PMSM(可选),调试软件,是否还有PC和套件的通讯线,套件的电源,
2.我要控制的PMSM是带位置传感器的,套件是否包括在内,我在你们产品说明中似乎没有找到插传感器的接口。
3.你们DSP程序是不是通过调试软件下载的,如果我要修改DSP程序能不能直接通过仿真器下载(我已经有DSP仿真器和CCS软件),TI提供的源程序如何找到。
4.如果我对你们的源程序有疑问,你们能否提供技术支持,源程序是用汇编写的还是C语言写的。
5.你们是否有技术支持提供超出源程序外的改进电机控制特性的程序设计
6.套件的电器原理图是什么软件画的,是详细的接线图还是框图,可否先让我下载下来看看
7.你们的电话打不进,我的电话是13476372252,孙先生