由于PICCOLO系列集成了更多外设,所以请问在产品设计中以下问题如何处理:
1、上电、掉电用PICCOLO内部电路还是需要外加监测电路;
2、复位脚如何处理好?
3、看门狗用PICCOLO内部电路还是需要外加看门狗电路;
4、仿真器接口EMU0和EMU1如何处理好?
5、60MHz时钟时,内部FLASH需要等待时钟吗?如何处理才能提高运行效率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于PICCOLO系列集成了更多外设,所以请问在产品设计中以下问题如何处理:
1、上电、掉电用PICCOLO内部电路还是需要外加监测电路;
2、复位脚如何处理好?
3、看门狗用PICCOLO内部电路还是需要外加看门狗电路;
4、仿真器接口EMU0和EMU1如何处理好?
5、60MHz时钟时,内部FLASH需要等待时钟吗?如何处理才能提高运行效率?
1. 使用内部电路即可,可以实现POR和BOR功能;
2. 可以直接使用RC电路,因为内部有复位线路;
3. 使用内部电路即可;
4. Piccolo系列F2802x/03x没有EMU0/1引脚,但14针的仿真器有,所以需要将仿真接口的这两个引脚分别上拉2.2k电阻,具体参考数据手册6.6 Emulator Connection Without Signal Buffering for the MCU;
5. 需要时钟等待,所以需要对flash进行初始化,同时可以将实时性要求高的代码copy到RAM运行,具体可以参考flash的例程。
关于硬件设计,建议参考三个文件:
1. 数据手册 www.ti.com/lit/sprs523,2.2 Signal Descriptions中每个引脚的DESCRIPTION,以及第六章的电气特性部分;
2. ControlCARD原理图,安装controlSUITE后在C:\TI\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2802xHWdevPkg路径下;
3. Hardware Design Guidelines for TMS320F28xx and TMS320F28xxx DSCs:www.ti.com/lit/spraas1