This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TMS320F28035的SCI使用

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

大家好:

       我用DSP28035的串口发送数据,在线调试可以,没有问题,但是将程序烧写进DSP 的flash后,DSP不能发送数据了,感觉好奇怪!有谁遇到过这样的问题,可以交流一下,还望大家不吝赐教。

  • 您好,看起来应该是芯片的自启动没有成功,试试编写一个小的GPIO翻转的程序测试一下。如果同样是这种现象,可以检查一下是否是板子的复位电路出了问题。

  • 我的程序是做电机控制的,程序写的比较大了,我想把电机的一些数据发送到串口示波器 上显示,一直没调试出来。但是我把没加SCI的程序烧进DSP28035,包括PWM,SPI等模块是没有问题的,我按下复位按键也没问题。这该怎么解释呢?

  • 建议参考controlsuite中提供的SCI例程来初始化和配置SCI模块。