This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMDSHVMTRINSPIN 硬件设计资料

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSHVMTRINSPIN, TMDSCNCD28069ISO

TMDSHVMTRINSPIN 的硬件设计资料是在Controlsuite的安装目录下:

C:\TI\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

这个.pcb文件和.sh文件要用什么工具打开? 用ORCAD 和 Altium都试过了打不开,请高手指点一下。

另外请帮忙确认一下  TMDSHVMTRINSPIN 的硬件设计资料 是不是 就是HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1 的硬件?如果不是能否帮忙提供一下?

  • 你好。

    PCB和SCH都要使用“Express PCB”来打开。这是一个免费软件,可以从网上下载。

    这个Kit可以用来跑InstaSPIN。

  • 用Express PCB  确实可以打开了,

  • Dear Jay,

    你好!

          我现在设计遇到一个困难,原理图都画下去了,发现Control Card上面留出的IO 跟 高压板上面留的IO对不上号。

    我怀疑Instalspin 高压板的原理图 并不是Control suite    HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1 这个原理图。

    C:\TI\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO_v1_0

    C:\TI\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

    100 Pin的接口 IO对不上号。

    其中:

                                                                                                                
                               HVMotorCtrl+PFC-S  的J1上面写的                                     28069  ControlCard

        Pin 32             GPIO_44                                                                                       GPIO50

        还有其它的一些引脚。

        


    HVMotorCtrl+PFC-SCH[R1.1].pdf
  • 你使用的是不是绿色底板的高压套件,所以才会有不兼容问题。黄色底板才是最终的版本,可以评估InstaSPIN-foc???

    问下你的问题是如何解决的,谢谢!