This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28M35 C28内核BOOT的疑问,请大侠指点!



多谢百忙之中看我的帖子,大侠请指点:

    双核交互中,M3程序内通常有的 IPCMtoCBootControlSystem(CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FORM_FLASH) 这个函数,说明是烧写到FLASH的时候需要,通过仿真器在线调试时可以注释掉。

    问题1:C28对应的程序中怎么没看到有对这个函数的回应啊,难道烧到FLASH里时M3调用这个函数C28就自动启动了吗?不需要再写程序响应这个函数吗?

    问题2:上述函数还有CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FORM_RAM / SCI / ...等其它一些启动选项,有关于这方面的资料学习吗?比如从RAM中启动,就是用仿真器在线调试时用的吗?

麻烦指点迷津,再次致谢!

  • di chao

    C28上电后,在跑到Main函数之前是要有一个引导过程的。它会根据M3提供的引导模式来跑到你的main函数。这个引导模式代码是固化在芯片ROM中的。

    更多信息请查看 F28M35x的technical reference manual 中的 第6章

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/F28M35x_Workshop

    Eric

  • 多谢Eric Ma。在坛子里看到过好多你的耐心解答,有幸得到您的帮助,非常感谢!

  • Eric Ma

            你好!我现在正在开发F28M36x boot lode功能,现已把文档中该章节看了几遍。由于自己是个新手,现在遇到了瓶颈。

    举个例子:假如说从CAN引导,main函数是怎么调用进去的?整个引导模式的两个核的程序构架是个什么样子?

                                                                                                                                                                             谢谢!

  • Fulei

    一般来讲,引导程序和应用程序是分开两个工程,即是有两个main,只不过独立编译和烧写。引导程序单独占用一个flash扇区。应用程序的main中在收到升级指令后,就跳转到引导程序的入口地址(引导程序自己的code_start 或_C_INT00),这样就可以进行升级了。

    如果是两个核,那么当C28要升级的时候,所有的指令和数据,可以通过M3核传送给它,通过IPC标志。只占用M3的串口。

    ERIC