This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DC-AC中2P2Z的系数是怎么确定的



在你们刚开始公布的DC-AC开发板中,用到了2P2Z的控制策略,那它的系数是怎么确定的,有什么诀窍吗?

  • 这个问题不太好回答,只能说一个大概的方法。首先必须分析控制对象的模型,选择合适的控制器,然后辅助一定的工具(如MATLAB)进行计算和仿真,最终通过调试来确定。

    例如对于带LC滤波器输出的逆变器来说,其控制对象都可以等效为一个积分环节,积分系数与电感的感量的倒数。这样我们就可以选择合适PI或者PID调节器来获得所期望的开环频率特性(如截止频率,相角余量等等)。其调节器参数就是根据系统对截止频率和相角余量的要求来整定的。

    详细的方法请参考闭环控制系统工程设计方法等相关的资料。