你好,DSP专家。我现在在利用2812的AD功能进行模数转换,看见TI的示例程序中使用了EV定时器。程序如下:
// Configure EVA
// Assumes EVA Clock is already enabled in InitSysCtrl();
EvaRegs.T1CMPR = 0x0380; // Setup T1 compare value比较寄存器值
EvaRegs.T1PR = 0x07FF; // Setup period register周期寄存器值
EvaRegs.GPTCONA.bit.T1TOADC = 1; // Enable EVASOC in EVA设置EVA的下溢启动ADC
EvaRegs.T1CON.all = 0x1042; // Enable timer 1 compare (upcount mode)设置T1为连续增模式,并启动定时器T1
我想问下当设置为下溢启动AD转换信号时,T1CMPR 和T1PR值代表什么意思?难道是AD的interrupt设置频率(即时间倒数)=HSPCLK/(T1CMPR *T1PR)?T1CMPR是比较数 T1PR是周期数,可二者是什么关系呢?
麻烦DSP专家有时间帮我解答一下,真的谢谢啦!!
对了,麻烦专家一下,TI算法示例里面有 数字锁相放大技术 示例吗?