This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F2812程序下载到Flash中,还可以用CCS在线调试吗



如题,程序在RAM中调试没问题。下载到Flash后,通过总线读FPGA的数据,有一部分是错的。请问可以通过CCS在线调试下载到Flash中的程序吗?另外,像这种在RAM中正常,在Flash中有问题的程序,一般怎么排故?

  • xinzhong zhang,

    程序下载到Flash中后仍然可以使用CCS在线调试,调试操作是和下载到Ram中一样的。

    你可以下载到Flash中在线调试,再读一下数据看看是否正确