This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用2808芯片,CCS3.3,仿真器是XDS510-USB2.0(淘宝产品),现在的情况是绘制一个新板子调试过程中,每次连上仿真器,进入28xx on-chip flash programmer后,DSP就进入下面密码锁定状态,如下
但是此DSP又不是真正的锁定,将片子焊下来转焊到公司别的产品上又能进行一切操作没有锁定。
不知道什么原因 帮忙分析一下 谢谢啦
嗯,我前些天也出现这种情况,我之前是下载了一次,程序跑飞了,内部的初始化时钟没稳定运行,多半是这个原因导致芯片锁死.所以相办法擦除原来的程序才是解决办法.
解决办法,不停的从ccs软件上connect芯片,然后断开芯片,总有一次会是unlock的,因为你要赶在初始化时钟刚刚稳定好的时候连接,那么就可以unlock了
连接的时候先按复位也是可以尝试的
以上是我的经验